This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:请求参考驱动程序

Guru**** 2928150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1039593/wl1801mod-request-for-reference-driver

器件型号:WL1801MOD

大家好、

我收到了客户的问题。

"

我们使用的是 Variscite iMX6-SOM-DUAL,它使用 TI-WL18MODGB WiFi 模块: VAR-SOM-SOLO/ DUAL:NXP/Freescale iMX6 Solo / Dual Lite | Variscite

我们目前正在使用 Windows Embedded Compact 2013、并看到 TI 为 TI-Wilink7模块提供了二进制参考驱动程序、作为 Blaze OMAP-4470平台的 TI_SDP44XX PSP 的一部分。

您是否能够为我们提供此参考驱动程序的源代码、以便我们可以将其用作为 TI-WL18MODGB Wifi 模块编写自己的 Windows Embedded Compact 2013驱动程序的起点?

如果没有、您是否可以为 TI-WL18MODGB Wifi 模块提供参考 Windows Embedded Compact 2013驱动程序?

"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我不相信我们会为该驱动程序提供源代码、但我会及时检查并返回给您。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruhn、

    非常感谢。

    我将等待您的回复。

    再次感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我不相信我们会再提供此驱动程序、但我将在内部进行检查、以查看是否仍然存在这种情况。 我可以在下周为您提供更好的回答。

    同时、您可以查看此 产品页面 以查看您是否找到所需的驱动程序。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    TI 实际上通过第三方提供了用于 WiLink 的 Windows 驱动程序;Intelligraphics。 请在 此处访问他们的网站 以申请您需要的驱动程序。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruhn、

    感谢您的信息。

    此致、