This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:此版本的 CC3200MOD 通常与 Service Pack 1.0.1.15-2.13.0.2搭配使用

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1040018/cc3200mod-is-this-version-of-cc3200mod-works-normally-with-service-pack-1-0-1-15-2-13-0-2

器件型号:CC3200MOD

尊敬的先生:

  我的 CC3200MOD 日期为2015年:

M/N:CC3200MODR1M2AMOB
T77H534.00 735M203096B
FCC ID:Z64-CC3200MODR1
CMIIT ID:2015DJ3071 (M)
3.3V、400mA
IC:4511-CC3200MODR1
2372000304-09
[R] 001-A0814R

 

将 Service Pack 更新为 1.0.1.15-2.13.0.2后、它是否正常工作?

感谢你能抽出时间。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    是的、它应该可以与该 Service Pack 正常配合使用。 但此 Service Pack 的命令 SDK 为1.5.0。

    1月