This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:可以#39;t 将程序加载到 launchpad

Guru**** 2597475 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200-LAUNCHXL, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1039844/cc3200-launchxl-can-t-load-the-program-to-the-launchpad

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: Energia

大家好、

我们的客户正在使用具有 Energia IDE v1.8.11E23的 CC3200-LAUNCHXL。 它以前工作正常、但突然他 无法再上传程序了。 错误消息显示在下面的屏幕截图中。  

我们的客户确认他 已正确连接 SOP2跳线、如下面的 E2E 主题所示。 您能帮助我们诊断电路板的问题吗?

e2e.ti.com/.../cc3200-cc320-0-showing-error

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用另一个主题中提到的 Energia 论坛(forum.43oh.com/.../)。

    BR、

    Kobi