主题中讨论的其他器件:CC3220SF、
我一直在使用这个芯片设计一个电路板、它将使用十几个左右的 GPIO 引脚来实现数字输入。 我对是否需要在芯片和输入引脚接头之间的最终 PCB 上安装任何上拉电阻器感到困惑、因为我在数据表中没有提到它们。
我还使用 CC3220SF 开发套件对 CC3220MODA 进行编程、并注意到电阻器似乎靠近所有 GPIO 引脚接头、但我也无法判断它们使用的值或放置位置。
提前感谢您的任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我一直在使用这个芯片设计一个电路板、它将使用十几个左右的 GPIO 引脚来实现数字输入。 我对是否需要在芯片和输入引脚接头之间的最终 PCB 上安装任何上拉电阻器感到困惑、因为我在数据表中没有提到它们。
我还使用 CC3220SF 开发套件对 CC3220MODA 进行编程、并注意到电阻器似乎靠近所有 GPIO 引脚接头、但我也无法判断它们使用的值或放置位置。
提前感谢您的任何帮助。
您好、Jacob、
如果 您使用 CC3220MODA 设计 PCB、我们建议 您为所有 GPIO 引脚添加2.7k 或更强的上拉或下拉电阻。 这是 为了确保在电源复位期间保持线路的状态。 如果没有上拉/下拉电阻器、线路可能会被内部拉动瞬间引起 长达15ms 的毛刺脉冲。
有关如何使用我们的芯片进行设计的更多资源、请访问 产品页面的设计和仿真部分、您可以在其中下载 设计检查清单和示例 硬件设计文件。
如果您使用 CC3220SF 对 CC3220MODA 进行编程、请参阅 CC3220 开发套件硬件用户指南的第2.5.2节。
此致、
Jessica M. Torres
非常感谢 Jessica 的回复。 我没有看到该设计检查清单文档。 我的团队正在尝试使用 Launch-CC3220MODASF 对我们的 CC3220MODAS2MONR 芯片进行编程(抱歉、我最初说的是 CC3220SF 套件)、但我们遇到了问题。 如果您可以通过此链接转到我朋友的帖子,您可以进一步帮助我们: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1039438/cc3220moda-trouble-flashing-cc3220modasm2monr-over-uart-through-launch-cc3220modasf-board 。 提前感谢您!