This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:CC3220MODASM2MONR 芯片和 Launchpad 之间的引脚不匹配

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1038944/launchcc3220modasf-pin-mismatch-between-cc3220modasm2monr-chip-and-launchpad

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
Thread 中讨论的其他部件:CC3220SFSysConfig

大家好、我对 LAUNCHCC3220MODASF 的引脚映射与 CC3220MODASM2MONR 芯片的引脚映射有疑问。 我购买了用于定制 PCB 的独立芯片、还购买了列为该芯片开发/评估板的 Launchpad。 Code Composer Studio 将 Launchpad 识别为 CC3220SF、后者是一种不同的 Launchpad 模型。 不过、Launchpad 的引脚映射似乎与 CC3220SF 的引脚映射相匹配、我能够顺利地对 Launchpad 进行编程。 问题在于将在 Launchpad 上运行的程序刷写到 CC3220MODASM2MONR 芯片上。 例如、在 Launchpad 上使用 GPIO_06的基本闪烁 LED 程序使用引脚61、但在独立芯片上、GPIO_06是引脚51、引脚61是热接地焊盘。

如何纠正此引脚不匹配问题、以便能够将在 Launchpad 上运行的程序刷写到独立芯片中而不会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximillian:

    CC3220MODAS 应与 LAUNCHCC3220MODASF 相当相似、但  CC3220MODAS 将缺少 launchpad 具有的外部1MB 执行闪存。  让我向我们的一位专家咨询 引脚误匹配问题、并在今天晚些时候与您联系。

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximillian:

    TI 为 CC32xx 器件制造了两种类型的封装。 QFN 和 MOD 封装。 MOD 封装包含 CC32xx QFN 芯片和一些其他组件(SPI 闪存、XTAL、RF 滤波器)。 内部代码的软件配置与 QFN 相关(因为模块内部完全相同的 QFN)。 QFN 和 MOD 的引脚编号不同。 如何将内部 QFN 中的引脚映射到MOD 数据表中的 MOD 封装引脚

    S 和 SF 器件之间的差异是内部1MB (执行闪存)。 在现实世界中、这意味着 SF 器件允许执行更大的代码。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看到、谢谢您、这稍微澄清了一些问题。 如果我理解正确、Code Composer Studio 会正确地将 LAUNCHCC3220MODASF Launchpad 识别为 CC3220SF 器件、因为该 LaunchPad 上的 CC3220MODASF 封装芯片包含 CC3220SF QFN 芯片?

    因此、在为独立的 CC3220MODASM2MONR 芯片编写代码时、假设我实际对内部 CC32xx QFN 芯片进行编程并将 QFN 定义的引脚编号用于 GPIO 切换等软件功能、是否正确? 例如、如果我要在 MOD 芯片上切换 GPIO_06、我将使用 SysConfig 中 QFN 定义的 GPIO_06引脚(61)、而不是 MOD 定义的引脚(51)。 然后在硬件方面、一旦程序闪存到 MOD 芯片、我应该期望在引脚51上切换 MOD 封装的 GPIO_06。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的理解是正确的。

    1月