Thread 中讨论的其他器件:ADS1299、 SysConfig、 CC3235SF
您好!
我的客户需要帮助。
移植 SPI 驱动器后、CLK 和 MOSI 引脚上没有使用示波器测量的波形、也没有使用万用表测量的电压。 我如何知道 SPI 通信正常
请帮助。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Vincent
我的客户回答:
1.您好吗、您是否需要将相应的 GPIO 引脚设置为使用 GPIO 的多路复用功能对 SPI 引脚进行多路复用、然后打开相应的 GPIO 或 SPI 时钟? 或者、您是否只需在 syscfg 中直接设置它、然后您无需将 SPI 引脚设置为推挽输出或打开与 SPI 对应的时钟?
如何将相关引脚设置为推挽输出?例如、我是否将引脚设置为推挽输出? 【GPIO_setConfig (CONFIG_ADS1299_EN、GPIO_CFG_OUTPUT | GPIO_CFG_OUT_OD_PU);】μ A