This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:CLK 和 MOSI 引脚上无波形

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, SYSCONFIG, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036067/launchxl-cc3235sf-no-waveform-on-the-clk-and-mosi-pins

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:ADS1299SysConfigCC3235SF

您好!

我的客户需要帮助。

移植 SPI 驱动器后、CLK 和 MOSI 引脚上没有使用示波器测量的波形、也没有使用万用表测量的电压。 我如何知道 SPI 通信正常

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    您能否详细说明客户做了什么? 他们是否从另一个平台移植示例? SDK 中的 SPI 示例是否适用于它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vincent  

    我的客户回答:

    1.您好吗、您是否需要将相应的 GPIO 引脚设置为使用 GPIO 的多路复用功能对 SPI 引脚进行多路复用、然后打开相应的 GPIO 或 SPI 时钟? 或者、您是否只需在 syscfg 中直接设置它、然后您无需将 SPI 引脚设置为推挽输出或打开与 SPI 对应的时钟?
    如何将相关引脚设置为推挽输出?例如、我是否将引脚设置为推挽输出? 【GPIO_setConfig (CONFIG_ADS1299_EN、GPIO_CFG_OUTPUT | GPIO_CFG_OUT_OD_PU);】μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够在 SYSCFG 中设置引脚,然后调用 SPI_init()和 SPI_open(),这将自动为您配置引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent

    我的客户回答:

    可以修改 UART 的波特率吗? 为什么在 syscfg 中修改波特率时会出错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送什么错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent

    我的客户回答:

    说明资源路径位置类型
    UART CONFIG_UART_0 empty.syscfg /empty_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS CONFIG_Display_0 (/ti/display/Display)波特率 SysConfig 问题不支持921600波特率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    我将联系同事寻求指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent

    我是否需要告诉客户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    这似乎是 SDK 的问题、但不是硬件限制。 您应该能够通过使用 TI 驱动程序调用来打开 UART 并设置波特率来解决该问题。 您可以查看 SDK 中的 UART 示例以获取代码示例。