This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODASM2MONR 表面贴装问题

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1038302/cc3220moda-cc3220modasm2monr-surface-mounting-questions

器件型号:CC3220MODA

我对 CC3220MODASM2MONR 微处理器的表面贴装有一些技术问题

1.“焊接和回流条件”(CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块的 SWRS206E 数据表第11.5节)文档中的焊锡膏成分列为“Sn/3.0 Ag/0.5 Cu”,是需要这种特定的焊锡膏成分还是可以使用其他焊锡膏成分?

2.如果使用了另一种焊锡膏、我们是否使用与所列焊锡膏相同的回流温度曲线?

3.在相同的“焊接和回流条件”文档中,“峰值温度”列为245°C,这是 MCU 的最大耐热性吗? 或者 MCU 的最大热容差是多少?



感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我将咨询我们的封装团队、并在本周结束前返回。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    1. 所述焊锡膏实际上是 SAC305合金。 (96.5%锡、3%银和0.5%铜)。 这是一种非常常见的焊锡膏。 有许多供应商提供此焊锡膏。 建议的回流配置文件基于 SAC305。 受 PCB 厚度、PCB 堆叠、组件密度和焊锡膏类型影响的回流焊曲线。
    2. 如果您选择了不同类型的焊锡膏、则可能需要新的回流焊曲线。
    3. 否 MCU 的最高存储温度为125C。 最高工作温度为85°C。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 然后、我的最后一个相关问题是 MCU 在回流期间可处理的最大热容差是多少? 我在随附的文档中看到了最高存储和工作温度、但未看到回流工艺的最高温度。 如果我们选择具有不同温度曲线的不同焊锡膏、我们希望确保不要选择需要回流温度并会损坏 MCU 的焊锡膏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    CC3220的峰值焊接温度为260C。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白了、非常感谢您的帮助! 这回答了我的所有问题!