This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:有关使用 WL1807MOD 替代 WL1837MOD 的说明

Guru**** 2533620 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1038831/wl1807mod-clarification-regarding-using-wl1807mod-as-replacement-for-wl1837mod

器件型号:WL1807MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MODWL1837

我们正在其中一种设计中使用 WL1837MOD。 我们在此设计中仅使用 WiFi 功能。 未使用蓝牙功能。

由于当前供应链和交货周期问题、我们希望将该模块替换为 WL1807、 除了蓝牙功能外、该模块看起来是相同的。

在使用 WL1807替代 WL1837时、我们有以下问题。 您可以就此发表评论吗?

1.要在设计中使用 WL1807、电路板上是否需要任何硬件或我们的 BSP 或模块固件配置上是否需要任何软件更改?

2.我们的客户已经在美国、欧洲、日本、韩国等许多地区获得了 WL1837认证。 如果我们将产品更改为 WL1807、您能告诉我们是否需要重新认证产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    1. 不、一切都可以相同。
    2. FCC、CE、ISED 和日本不需要重新认证。 韩国和巴西可能需要这种方法、但客户的测试机构应该能够更准确地回答这个问题、因此我建议咨询他们。  

    BR、