This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:关于[ CC3235SF LaunchPad ]中的 Uniflash 编程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1038554/cc3235sf-regarding-uniflash-programming-in-cc3235sf-launch-pad

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

在快照中的"Detected Devices"下

我可以自动检测器件(CC3235SF LaunchPad),当我单击开始选项时,我可以看到一个选项来浏览二进制文件,并且我可以成功刷写相同的文件。

 但我的要求是使用加密密钥等刷写二进制文件 我根据上面的快照尝试了

 在“New Configuration”(新配置)=> 单击“start image creator”(启动映像创建程序)时,没有显示任何内容。

注:

SOP 引脚设置为0 1 0

 

基本上、我想遵循以下步骤、请指导我执行相同的步骤、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RVGM:

    "启动映像生成器"仅在 PC 上启动应用程序、它还不依赖于您的 LaunchPad 或硬件。 您能否尝试全新安装最新的 UniFlash? 您是否正在使用 Windows/Mac/等?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在使用 Windows10。 我已安装 Uniflash (6.4.0)。 如何按照编程映像的创建过程进行操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RVGM:

    如果无法获取 UniFlash 来启动 ImageCreator、则应尝试再次卸载并安装、或尝试在另一台计算机上安装。

    您还可以使用类似 的 SysConfig ImageCreator 工具 进行刷写。

    此致、

    Sarah