This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:5V 和3V3引脚提供的最大电流

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1038311/launchcc3220modasf-maximum-current-available-from-5v-and-3v3-pins

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

大家好、我有一个 LAUNCHCC3220MODASF LaunchPad、我对此有一些疑问。

1、可从2x20引脚接头上的5V 和3V3引脚安全拉取的最大电流是多少?

2.这些引脚是否提供稳压或非稳压电源?

基本上、我对在映像刷写期间使用这些输出为独立 CC3220MODASM2MONR MCU 供电的可能性很好奇。 对于配置 MCU SOP 引脚所需的上拉电阻器、使用与 VCC 相同的输出也很方便。 我计划使用通过 PC -> Launchpad -> MCU 连接使用 UART 的映像闪存配置。 感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     5V 和3V3 电源的最大电流应为1A、因为5V 直接来自 USB 电源、3.3V 来自 TPS62162DSGR 降压转换器。 尽管这样您不会同时为两个器件供电、但不应从2x20接头收集电源、而应仅从隔离块跳线获取电源。  下面显示的是 LaunchPad 的图像、其中第二个引脚(J23)为5V第三个/第四个引脚(J24/J25) 为3.3V、 并且 cc3220 Launchpad 应具有相同的配置。 我还建议查看 具有 MCU LaunchPad 硬件的 CC3220MODASx SimpleLink Wi-FiRegistered和物联网解决  方案(www.ti.com/.../swru512)以及 www.ti.com/.../CC3220SF-LAUNCHXL 上提供的一些其他资源。 请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢! 这回答了我的问题。 最好知道应该使用哪些引脚供电。