This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:有关 cc3220SF 网络处理器的查询

Guru**** 2519150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1038758/cc3220sf-launchxl-queries-regarding-network-processor-of-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

大家好、

我正在从事 TI CC3220SF 的工作、由于我不熟悉该处理器、因此我有以下疑问:

1. 如何对网络处理器进行编程?

2.网络处理器 代码位于何处?

3.如果发生致命错误,在哪里生成? 如何与 MCU 进行通信? 它使用哪些 SPI 命令?

Uniflash 项目中的服务包包含什么内容? 它的目的及其功能是什么?

请帮助我解决这些疑问、这将真正帮助我解决许多问题。

感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NWP 是 WiFi 协处理器(实际上是多个 MCU)、运行 TI 专有固件。 您不能自行更改 NWP 代码。

    2. NWP 代码位于 CC3220 QFN 芯片的 ROM 存储器中。

    NWP 和应用处理器(Cortex-M4、80Hz)之间的通信通过内部 SPI 总线完成。 当 NWP 发生错误时、会调用来自 NWP 或主机驱动程序的异步事件。 在这种情况下、您可以执行一些恢复、例如 NWP 或 SoC 重新启动等

    4. ServicePack 包含 NWP 固件的修补程序。 启动时会将 ServicePack 加载到 NWP 中以修复默认 ROM 固件中的错误。

    1月