This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:MAC 层重传

Guru**** 2429780 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD, CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1038308/cc3135mod-mac-layer-re-transmission

器件型号:CC3135MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801MOD

各位专家、您好!

我们的客户询问 CC3135MOD 和 WL1801MOD Mac 层协议将发送多少次重新传输。

这是通用数字16次吗?

此致、  

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka-San、您好!

    如果无法连接、我们将在从 AP 断开之前重新传输26次。

    谢谢、

    Jacob