This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:如何将 CC3235连接到 STM32?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1037825/cc3235s-how-to-connect-the-cc3235-to-the-stm32

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件: CC3135

我们将 STM32用作应用 MCU、现在 已决定包含 CC3235S 模块。

问题是如何连接这两个模块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅 CC32XX SDK 中的 AT CMD 示例、该示例为 CC3235器 件的任何外部主机启用接口(通过 UART)(请参阅 www.ti.com/.../swru534)。

    您还可以考虑使用 CC3135 (即仅 NWP 器件)代替 CC3235、因为它可能更适合您的设计。  在这种情况下、您可以查看 STM32的特定移植指令(请参阅 https://www.ti.com/lit/psd/swra704)

    BR、

    Kobi

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们是否可以使用 SPI 执行同样的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们是否可以使用 SPI 执行同样的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们是否可以使用 SPI 执行同样的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您参考的是 at-cmd、则默认情况下、该应用程序是为 UART 编写的、但您可以通过端口(源可用)使用 CC32xx 外部 SPI。

    CC3135支持 UART 和 SPI 作为主机接口。