This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:WiFi 链路的断开状态

Guru**** 2767885 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1038310/cc3135mod-disconnection-condition-of-the-wifi-link

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135

各位专家、您好!

这是 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1016244/cc3135mod-disconnection-reason-and-condition-for-cc3135mod-and-wl1807mod/的相关问题 

我在  https://ieeexplore.ieee.org/iel5/6361246/6361247/06361248.pdf 文档中找到了“断开连接8.4.1.7原因代码”字段的原因列表。

CC3135是否具有与上一个 e2e 线程中所示相同的原因列表?  

断开 WiFi 连接似乎有很多原因,但用户是否可以更改此原因的条件?

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、原因代码基于802.11代码。

    我们仅指定了断开连接的常见原因。

    有一些原因代码指示可以修复的行为。 例如、原因代码6和7表示我们在省电模式下与 AP 失去同步-在这种情况下、建议启用"无 PS 轮询"策略(请参阅下文)。 这只是一个可能处理特定原因的示例。

          //Disable no PS_Poll mode (default) - station sends PS-Poll ctrl frame to receive buffered frames from the AP when 
          //                                      unicast traffic is indicated in the beacon
          //Enable no PS_Poll mode - Stating transition from PS to Active whenever unicast traffic is indicated in the beacon
          //                           (this mode is for inter operability issues with access points that doesn't fully support 
          //                            PS-Poll) 
          SlWlanNoPSPollMode_t NoPsPollMode;
          NoPsPollMode.Enable = 1; // enable no PS-Poll mode (work without PS-Poll frames)      
          sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_NO_PS_POLL_MODE,sizeof(SlWlanNoPSPollMode_t),(_u8 *)& NoPsPollMode);