This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:敬请确认、CC3220MODSF12MOBR 和 CC3220MODSF12MOBR 是否为引脚与放大器;固件兼容?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1037142/cc3220mod-kindly-confirm-cc3220modsf12mobr-and-cc3220modsf12mobr-are-pin-firmware-compatible

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3235MODSF

您好!


请确认 CC3220MODSF12MOBR 和 CC3220MODSF12MOBR 是否引脚和固件兼容?

我们能否在  不修改电路板/设计的情况下将 CC3220MODSF12MOBR 替换为 CC3235MODSF12MOBR?

CC3220MODSF12MOBR 固件可在 CC3235MODSF12MOBR 上运行、无需任何配置/修改?

 
谢谢、此致、

Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen K、

    CC3220MODSF 和 CC3235MODSF 在引脚上是相同 的、如各自数据表的第7节所示。 虽然 CC3220MODSF 仅用于 Wi-Fi 2.4GHz、 而 CC3235MOD 是双频带(Wi-Fi 2.4和5GHz )。 因此  、在您的设计中使用 CC3235MOD 时 、引脚25和26应接地、并应重新评估射频路径。  您可以 在此处找到 CC3220MOD 以及 CC3235MOD 的一些设计相关资源   

    CC3235Mod 的固件肯定 与 CC3220MOD 不同。

    此致、

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您提供信息。

    对于 CC3235MODSF、引脚25、26和29应接地。 但对于 CC3220MODSF、引脚25、26和29 为 NC。 我想为这两者制作通用板。

    那么 、对于 CC3220MODSF 、我们能否 将引脚25、26和29连接到接地端?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen K、

    CC3230MOD 使用引脚29进行 WLAN 模拟、使用引脚25和26进行天线选择、 因此我不建议将这些引脚接地。  通常 、CC3220MODSF 和 CC3235MODSF 不是引脚 对引脚兼容的、但它们非常相似。

    此致、

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您提供信息。

    1、除了引脚25、26和29之外、所有其他引脚都是引脚兼容的、对吧?  对于引脚25、26和29、我们可以使用/使跳线将引脚25、26、29接地或保持悬空。 因此、我们可以将同一电路板用于 CC3230MODSF 和 CC3235MODSF、对吧?

    2."应重新评估射频路径"、两个模块的射频引脚相同、阻抗为50Ohm。 那么为什么需要重新评估。 请提供建议。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naveen K、

    是的、 在您的设计中、添加跳线可根据所需的模块将这些引脚设置为 GND 或 NC。   

     CC3235MODSF 具有适用于2.4GHz - 5.9GHz 的带宽、因此请考虑添加双工器、以便在2.4GHz 和5GHz 频段使用相同的天线。   如果您只使用2.4GHz、则  只需使用50欧姆的阻抗匹配即可。  

    尽管您尚未这样做,但请使用  数据表和 布局指南中的射频布局建议(第10.3.2节)验证您的电路板设计

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的介绍、

    1.仅对于2.4GHz、 CC3230MODSF 和 CC3235MODSF 的射频设计/布局/原理图将是相同的、对吧?

    2.对于5GHz、您能否提供双工器原理图、射频布局设计指南和图像、CC3235MODSF 数据表中未提供。

    我们已参考 射频布局建议、布线宽度、空间、电介质符合建议。 我有一个疑问。 我们能否使用万用表测量履带的50欧姆阻抗? 如果是、测量点将是什么?

     如图所示、我们已经测量了从射频引脚到天线连接器焊盘的电阻、但两者的电阻均为0.5欧姆。 请建议测量阻抗的正确方法。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen

    1:CC3220MODSF 和 CC3235MODSF 的射频设计在2.4GHz 的情况下将相同、仅使用。 但我不知道 TI 在市场上提供了具有 CC3230芯片的模块(您将讨论 CC3230MODSF)。

    2.双工器已在 CC3235MOD 内、您无需使用外部开关。

    3.您无法通过简单的万用表测量阻抗或天线。 要进行测量、您需要使用合适的射频设备、并且需要了解如何使用这些设备。 天线电路调优的首选方法是使用 VNA (矢量网络分析器)。 另一种选择是将桥接方法与射频发生器一起使用、等等

    射频路径较短。 如果您的射频设计是根据 TI 的建议完成的、那么您可能会满意。 但是、如果没有实际测量、您就无法100%确定。

    更新:此主题 和 Robert Chen 的回答对您也很有用。

    1月