This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7和平衡-非平衡变压器

Guru**** 2414260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1352P, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1038172/cc1352p7-cc1352p7-and-balun

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: CC1352PCC1352R

由于缺少 CC1352R1、我们在设计中将迁移到 CC1352P7。 我们考虑添加另一个使用 低于1GHz 或2.4GHz 高功率 TX 信号的天线(引脚: TX_20dBm_P 和 TX_20dBm_N)。 是否可以使用我们在 CC1352R1中使用的平衡-非平衡变压器,即 :https://eu.mouser.com/ProductDetail/Johanson-Technology/0900PC15A0036E?qs=u16ybLDytRY0FzsJY4bRPg== ? 或者是否有任何其他推荐的平衡-非平衡变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IPC 可用于 CC1352R 和 CC1352P。

      可使用的所有 IPC 均在第8节的 www.ti.com/.../swra640中列出。

    对于 PA 端口、我们有一个用于2.4GHz 的10dBm PA IPC。

    此致、

      Richard