This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:OTA 故障

Guru**** 2581335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1037078/cc3220sf-launchxl-ota-failure

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

尊敬的团队:

我正在通过 OTA 进行框架更新、我使用了 OTA 示例并使用我的应用进行编译、一切工作正常、到目前为止 OTA 也正常、它一直在更新框架、但突然开始无法更新、 请查看我从 OTA 库捕获的串行日志。

我从 HTTP 请求中收到错误、  

ota_init:sizeof CdnClient=576、sizeof OtaArchive=4956</r></n>
ota_init:sizeof OtaLib_t=7736、sizeof ota_memBlock=7800</r></n>
OTA_INIT:OTA 库版本= OTA_LIB_2.0.7</r></n>
OtaArchive_Init:OTA 存档版本= OTA_archive_2.0.0.4</r></n>
Gen:OtaConfig:调用 OTA_SET EXTLIB_OTA_SET_OPT_SERVER_INFO、ServerName = api.github.com<\r><\n>
Gen:OtaConfig:调用 OTA_SET EXTLIB_OTA_SET_OPT_VENDOR_ID、VendorDir=MSD </r></n>
OTA_RUN:调用 CdnClient_ConnectServer OTA server=api.github.com<\r><\n>
CdnClient_ConnectServer:HttpClient_Connect api.github.com<\r><\n>
HttpClient_Connect:IP_ADDR=13.234.168.60</r></n>
HttpClient_Connect:警告套接字连接、status=-468、已忽略...</r></n>
OTA_RUN:CdnClient_REqOtaDir、VendorDir=MSD</r></n>
CdnGithub_SendReqDir:UI=/repos/WimInfo/OTA/contents /<\r\n\r\n
pHttpReqBuf =获取/repos/WimInfo/OTA/contents/MSD HTTP/1.1</r></n>
主机:api.github.com<\r><\n>
用户代理:Ketan1993</r></n>
</r></n>
</r></n>
HttpClient_RecvSkipHdr:HTTP 错误代码 HTTP/1.1 403</r></n>
CdnGithub_ParseRespDir:错误 HttpClient_RecvSkipHdr、status=-20310</r></n>
OTA_RUN:错误 CdnClient_ReqOtaDir、Status=-20310</r></n>
<n>_OtaCheckConfuriveErrors:ConfuriveOtaErrors=1/5、仅返回 WARNNing</r></n>
Gen:OtaRunStep:警告 Ota_run、Status=20004、继续进行下一次 OTA 重试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否访问了您以前使用的同一帐户?

    HTTP 403 -表示禁止访问。

    我们不知道 GitHub 更改了他们的策略、但我们将尝试检查这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是与以前相同的帐户、

    一段时间后、它恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、它现在起作用了吗?

    403来自 GitHub 服务器-可能他们有一些临时问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的工作正常。

    但不知道羽毛。

    不应在提交时失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您还需要什么(无法理解最后两句)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没什么。

    应始终在客户场所工作