This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:无法按照 SWPA231执行 FS 编程

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1037668/cc3235modasf-unable-to-perform-fs-programming-per-swpa231

器件型号:CC3235MODASF

目前、我正在尝试通过 UART 从电路板上的主处理器对我们的产品板上安装的 CC3235模块执行固件更新。 我遵循 SWPA231 (2019年1月)文档中提供的程序

问题如下:

1) 1)我能够执行步骤5.3.1和5.3.2、但最初无法获得对将 UART 切换到应用 MCU 命令第5.3.3段的响应。  我通过跳过步骤5.3.2得以继续。 这样、我就能够获得应用 MCU 消息的一个 ACK、并执行中断过程、并从网络处理器获得初始化 ACK (大概)。 不确定为什么必须跳过5.3.2。 在   完成消息对话框后、文档中描述的引导加载程序启动计时器似乎几乎没有重新启动?

2) 2) 我无法使用5.3.3中描述的用于循环中断过程。 该过程与提供的图不一致、图中显示的是1秒中断传输(对我有效)、而不是文本中描述的4个100毫秒突发。  

3) 3)理论上连接到网络处理器、我尝试启动 FS 编程步骤5.3.4。  向网络处理器发送第一个文件块失败。  未从网络处理器接收到任何类型的返回消息。 来自 NP 的线路为高电平、表示有人在驱动它、但我的示波器设置为在来自 NP 的任何传输上触发 、并且一旦发送文件数据消息、它永远不会触发。

我对从这里出发的位置感到很损失。 是否有任何其他有关此过程的文档/示例可帮助我解决此问题并允许完成文件传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现在第二个中断序列(网络处理器?)之后连接到的 UART  在从  第二个中断序列中恢复大约5秒后异步传输。 传输速率为115200波特、而不是921600、如下所示

    0000:BA DC CD AB 08 00 14 00 24 00 04 06 00 00 00 00 00
    0010:11 11 11 19 00 10 31 00 00 00 00


    此外、在第2项中、我实际上保留了用于中断序列的 for 循环、但将延迟延长至250ms。  到目前为止、我的测试设备始终在第一个周期上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现我可以通过强制安装带有 SOP 引脚的出厂默认映像并进行复位来处理115、200通信消息。 现在、我可以发送文件数据包和接收数据包。  与 ACK 相关的代码是  D7 DD 10 04、我认为这是一个错误代码。  发送到 CC3235的每个数据包都会返回相同的代码。  我不知道错误代码是什么意思、也不知道在哪里可以找到该信息。 我在 swpa231 - CC313x 和 CC323x SimpleLink Wi-FiRegistered 嵌入式编程用户指南中编写的文档仅指示负代码指示错误。   

    想知道在何处查找错误说明以及如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我不确定该错误代码、我需要几天时间来检查该返回值是否有用。 同时 、您是否能够使用 嵌入式编程工具进行测试? 这将有助于验证您的硬件并显示正确的时序。 CC3x20版本适用于 CC3235。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在使用 SLI 文件进行开发。     我今天从我们的 CC3235开发人员那里获得了 UCF 文件。  使用该文件、所有内容都已到位、我能够成功完成 FS 编程序列。  一切都很好。  最后需要注意的一点  是、我的情况下的提取时间为41秒、远高于 SWPA231示例中显示的~9秒。   感谢您回来。