This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:CC3200加速计芯片 ID

Guru**** 2768225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036406/cc3200-launchxl-cc3200-accelerometer-chip-id

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

似乎我可以通过 I2C 成功读取 CC3200 Lauchpad 上的加速计。 但是、它将返回 ID 0xf8。 原理图显示了器件型号 BMA222、其 ID 应为0x03。 BMA222不再制造、因此我想 TI 可能会用更新的 Bosch 加速计替换该器件。 遗憾的是、ID 0xf8似乎与我可以找到数据表的任何当前 Bosch 加速计不匹配。

有人能告诉我 CC3200 launchpad 上使用的加速计是什么、或者这里还有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以发送电路板图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它目前的连线相当合理、因此很难获得良好的图片。 我可能应该已经说过它是修订版4.1。

    您是否特别需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJ、您好!

    我们不知道电路板上加速计的任何变化。 您能否使用我们的 SDK 示例验证传感器是否无法正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 i2c_demo 示例并使用逻辑分析仪进行了验证。 它似乎返回0xf8。 我附上了一个屏幕截图。 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与硬件团队核实一下、然后返回给您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJ、您好!

    您能否分享 LaunchPad 的图片以确认 您的板上有哪个传感器?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我板上的加速计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJ、您好!

    U10传感器的完整器件型号为 BMA222E、因此从器件地址和芯片 ID 会进行检查。 请 参阅此处的数据表

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是它的原因。 用户指南和原理图中的器件型号为 BMA222、因此我假设使用的是旧器件。

    感谢你的帮助。

    ~JJ