主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC3235SF
尊敬的专家:
nREST 引脚始终保持 低电平直到 Vbat 电源稳定、然后出现三次浪涌电流、更多详细信息请参见附件、谢谢!e2e.ti.com/.../CC3235MODSF-power-up-period.docx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
nREST 引脚始终保持 低电平直到 Vbat 电源稳定、然后出现三次浪涌电流、更多详细信息请参见附件、谢谢!e2e.ti.com/.../CC3235MODSF-power-up-period.docx
您好、Kirin、
同时、我将在本周的实验室中对此进行测试;
此致、
Jessica M. Torres
尊敬的 Jessica M. Torres:
感谢您的回复,我的回答如下;
您好!
这取决于校准模式。 请阅读SWRU455第4.9章。 电流尖峰600mA 略高于在3.3V 时校准期间的预期值。 但是、您可能没有足够的大容量电容、并且您的测量可能会稍微偏小。
在本文档中、您可以找到不同运行模式下的一些典型电流特性。
1月
您好 Kiryn、
校准后的脉冲应该是器件初始化(而不是“WLAN 扫描”),然后器件开始尝试完成 Wi-Fi 连接(在“加电”的2.25s 标记附近)。
正如 Jan 提到 的、标有 "???"的尖峰 是信标。 如果您将设备电源模式配置为 LSI,则站点将发送较少的信标并节省电量(请参阅 《SimpleLink Wi-FiCC3x20、CC3x3x 网络处理器用户指南》的第15.1.3.1 LSI (长睡眠间隔)部分)。
最后两个脉冲是 TX、然后是 RX、看起来也是正确的、但这取决于 所使用的代码。
此致、
Jessica M. Torres