This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:Spekaer 和 mic 在 CC3200MOD 中同时工作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036962/cc3200mod-spekaer-and-mic-both-work-at-a-same-time-in-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD

我们计划使用 TI CC3200MOD、在该模块中、我们有一个通过 WiFi 向其他对等设备或服务器传输音频的应用。

问题是、我们能否同时使用麦克风和扬声器、同时通过 WiFi 传输音频?

我可以看到、它具有 Din 和 DOUT 引脚、可能是云端/对端的 PEAKER 的 DIN、DOUT 是将传输到另一端云端/对端的麦克风数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 WiFi 带宽的角度来看、用例是可行的。

    我不确定您对 DIN / DOUT 意味着什么。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 TI 网站 https://www.ti.com/tool/TIDC-CC3200AUDBOOST 所示

    它仅支持2种模式

    • 两种工作模式:(1)通过麦克风或立体声/单声道插孔采集音频、并通过 Wi-Fi 进行流式传输、(2)通过板载立体声音频插孔或端子块播放 Wi-Fi 音频立体声或数字扬声器

    它是否同时支持麦克风和扬声器?

    DIN 是来自 I2S 接口的扬声器数据输入、DOUT 是来自 I2S 接口的麦克风数据输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到有关这些模式的描述?

    该示例应支持双向用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在之前的答复中提到的、我从 TI 网站上获得了相关信息

    www.ti.com/.../TIDC-CC3200AUDBOOST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我可以在这里找到限制、不应该有限制。