This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3135MOD

Guru**** 2813445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036939/cc3235modasf-cc3135mod

器件型号:CC3235MODASF

你(们)好

我需要帮助来解决与 HTTP 命令相关的问题。 我遇到 AT+HttpConnect 命令的问题、

AT+HttpCreate
+httpcreate:0
好的

AT+HttpConnect =0、z14ws5eg62.execute-api.ap-south-1.amazonaws.com/.../DT_API,ignore_proxy、、、
错误:参数数量,0

我没有使用任何私钥、证书和 CA 与此 API 一起使用、因此留空。 但出现错误:参数数量、0。

请指导我解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要  通过 Get 方法从 API z14ws5eg62.execute-api.ap-south-1.amazonaws.com/.../DT_API 读取数据。 您能不能指导我以正确的方式实现 AT 命令。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论我理解我在这里分享的是什么、如果我错了、请予以纠正。

    首先需要触发命令   AT+HttpCreate
    连接服务器需要触发的第二个命令是 AT+HttpConnect =0、z14ws5eg62.execute-api.ap-south-1.amazonaws.com,ignore_proxy、、、
    但出现错误:参数数量、0。  

    需要触发请求 获取方法的第三个命令是 AT+HttpSendReq =[索引]、[方法]、[UI]、[标志]、[格式]、[长度]、[数据]

    此处需要添加的 URL 为: default/dt_API  

    用于读取响应的第四个命令是 AT+HttpReadResBody =[index]、[format]、[length]。

    但我在连接 http 时遇到错误。 请参阅指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,我获得了 AT 命令的正确响应,我也可以连接主机地址,但现在的问题是,我没有通过 get 方法从 API 获得正确的响应。 请在此处查看、

    AT+HttpCreate
    +httpcreate:0
    好的


    AT+HttpConnect =0、z14ws5eg62.execute-api.ap-south-1.amazonaws.com,ignore_proxy、、


    好的
    AT+HttpSendReq = 0、get、/default/DT_API、chunch_start、0、、
    +httpsendreq:0
    好的


    AT+HttpReadResBody = 0、0、29
    +httpreadresbody:0、0、0、0、
    好的

    在响应主体中、我没有获得我尝试通过 Get 方法读取的实际数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudep、

    我认为成功是从 HTTPSendReq 函数接收到的200。 请检查您的 URI 是否正确。  

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您的回复。 我将进行检查、如果有任何问题、将很快更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    URL 是正确 的 https://z14ws5eg62.execute-api.ap-south-1.amazonaws.com/default/DT_API

    我正在尝试 从此 URL 读取响应。 我的 AT 命令步骤是否正确? 请在 我的最后 一封邮件中查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还需要在此分享一个信息  

    主机名:  https://z14ws5eg62.execute-api.ap-south-1.amazonaws.com

    路径: /default/DT_API

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudep、我在这里没有看到任何明显的问题。 您能否获得 Wi-Fi 监听器捕获并验证您收到的数据包中是否包含您要查找的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    查看我何时使用高级 REST 客户端 API 正在工作。 现在、您可以了解我尝试从 API 读取的内容。 请指导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您的呼叫看起来是正确的。 我们将需要监听器捕获、NWP 日志和/或 AT 命令应用程序日志才能继续调试。