This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:将目标配置/器件从 CC3220SF 更改为 CC3220S

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220S, SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036269/cc3220s-change-target-configuration-device-from-cc3220sf-to-cc3220s

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件: 、SysConfigUNIFLASH

您好!

我正在尝试将器件型号从 CC3220SF 更改为 CC3220S、但无法编辑 "project properties->CCS General device variant"中的属性、如下所示。

我还尝试在目标配置文件夹中编辑".ccxml"文件、但我仍然很难。

我使用的是 CCS 10.3.1.00003、FreeRTOS cc32xx 5.10.00.02、并在"开箱即用"示例基础上运行一个项目。

欢迎提供任何帮助。

此致、

Martin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    让我在结束时尝试一下、然后返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    在我的结尾、对于使用 SysConfig 的较新 SDK 演示、您不能在项目导入到工作区后编辑所使用的器件类型。

    您是否正在尝试将现有项目从 CC3220SF 迁移到 CC3220S? 有其他方法可供选择-最简单的方法是通过 CC3220S 存储器映射设置进行复制、而不是使用 CC3220SF 存储器映射。 除了额外的1MB 内部 XIP 闪存之外、CC3220S 和 CC3220SF 器件是相同的、因此如果您复制了 cc32xxs_tirtos.cmd 文件并使项目使用、那么您应该能够在 CC3220S 上执行您的 CC3220SF 项目。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的支持。

    是的、我正在将现有项目从 CC3220SF 迁移到 CC3220S。 当我在调试模式下刷写电路板时、复制内存映射文件会起作用。

    我刚刚意识到我仍然有问题、在调试中、程序似乎只是加载到 RAM 中、当我触发复位时、固件不会再次启动。  

    因此、我使用 uniflash 刷写了完整映像、但很遗憾、该应用程序无法启动。

    我使用良好的器件(CC3220S)开箱即用创建了一个新项目、它工作正常。

    在我的项目或 FreeRTOS 项目配置中是否还有其他需要更改的内容?

    此致、

    Martin。