This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:AWS 插件订阅和发布示例错误(-12)或错误(-4)

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036947/cc3220s-launchxl-aws-plugin-subscribe-and-publish-example-error--12-or-error--4

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

我正在尝试使用 AWS 订阅和发布示例代码。 我在   AWS IOT 中创建了东西和证书。 将二进制文件成功加载到器件后、它会在终端中显示以下日期。

"

开始 AWS IoT 示例应用

startSNTP:当前时间:2021年9月16日05:07:03


CC32XX 已连接到 AP 并获取 IP 地址。

IP 地址:192.168.1.45


AWS IoT SDK 版本3.0.1-

正在连接...


错误:runAWSClient L#108
连接到 xxxxxx-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com:8883时出错(-4)

"

我 在论坛中发现了类似类型的问题、根据论坛、我使用许多根证书测试了器件、错误代码有时更改为-12。

当我使用最新的 SDK 进行检查并发现其 SSL 错误-688仍然与 AWS 没有连接。

此致

Abhilash KJ