This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:关于 swru534中的主机应用程序

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036538/launchxl-cc3235sf-about-host-application-in-swru534

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:AM3352

你好。

swru534 (www.ti.com/.../swru534)中的图2-1 显示了要连接到 CC32xx 的主机。
目前、我正在尝试使用 AM3352开发主机应用。

我正在寻找可以导入的 Sample Soft 或 Project、但我找不到它。
我是初学者、所以请告诉我是否有任何我可以参考的示例软件、或者我可以作为基础使用的软件或项目。

如果存在 AM3352 (例如 MSP432)以外的内容、请告知我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    您是否在应用中使用 Linux? 通常、我们看到 AM335与 WiLink 收发器配对、因为您能够使用本地 Linux Mac 和网络堆栈来无缝启用连接。 您可以使用 ifconfig 查看此接口并使用 wlan0 up 启动器件。 可以使用 AM335进行简化、但需要您将我们的 SDK 中的 C 语言版本中的 AT 命令示例移植到处理器、我们今天没有这方面的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。
    不需要 Linux。
    我知道目前没有 AT 命令的参考。

    在为 AT 命令开发主机应用程序时、SDK 中的哪个示例应根据我的修改以更快、更少的修改完成开发?
    还是目前没有任何示例可作为其基础?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将从 SDK 中的 AT Commands 示例开始- https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC32XX-SDK