This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-CC3200-video:OV788的替代产品

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1035689/tidc-cc3200-video-alternative-to-ov788

器件型号:TIDC-CC3200-video
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!  

在这里需要意见。  

我正在尝试使用 CC3200和 OV788模块开发 AV 应用、例如 TI。 但 TI 参考设计 OV788和 OV9732中使用的模块已停产、我无法从 Omnivision 获得有关替代器件的任何支持。  

是否有人可以在这里帮助您了解哪些器件作为替代器件最适合? 是否有人使用过具有兼容 TI 驱动程序的器件?

在此感谢您的支持

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shraddha Pande、

    我们有  一个使用 OmniVisionRegistered视频编码器 OA7000的可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计。 请告诉我这是否对您有所帮助。  

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的回复。  

    这真的很有帮助。  

    还有一个问题、您能在本设计中使用的镜头上为我提供支持吗?  

    我正在尝试连接到 AN 中给出的制造商参考、但未找到任何结果。  

    我想检查成本详细信息。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shraddha、

    我 将深入研究它、 并在本周结束时返回给您。

    BR、

    Jessica  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下制造商网站的链接。 我建议与他们联系、了解成本详情。

    https://www.ytot.com/

    器件型号如下所示、您可以与销售人员共享参考设计的链接以供参考。

     YTW10085A01-HD+H59+IR0718  

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shraddha

    正如  Charles 提到  的、https://www.ytot.com/上 TW10085A01型号所使用的镜头。  尽管这些只是设计的焦点透镜 、但您可以使用另一个模型进行设计。  原始设计使用了"YTW10085A01-HD+H59+IR0718"、因为 它已经 有一个集成的红外截止滤光片、可 通过3.3V 电机进行调节。

     

    此致、

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Charles