This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:LaunchCC3235MOD 板上的 CC3235MODS

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS, LAUNCHCC3235MOD, CC3235MODSF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1037118/launchcc3235mod-cc3235mods-on-launchcc3235mod-board

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他部件:CC3235MODSCC3235MODSFSysConfig

您好!

我们正在使用 CC3235MOD 开发应用、并希望在为我们的应用购买 BOM 之前验证 CC3235MODS 上的运行情况。

该应用程序与 CC3235MODSF 附带的 LaunchCC3235MOD 搭配使用。 我们已更改 CC3235MODS 的模块、并将串行 SPI 闪存与跳线电阻器一起添加、以连接该闪存并为其供电。

我们应该如何配置 Code Composer (SysConfig 编辑器)? 除了与串行 SPI 闪存相关外、是否有任何特定的硬件更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这两个模块的唯一区别是 CC3235MODSF 包含1MB  的 Exaction 闪存(XIP、并行或片上)、  数据表的第3节对此进行了简要说明。 要在  CC3235MODS 上使用您的应用、您需要更改链接器文件以便从 RAM 执行、如 另 一篇文章中所述

    硬件 方面 、LaunchCC3235MOD 上不应有任何差异。

    此致、

    Jessica