This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200MOD 至 CC322xMOD/CC323xMOD 硬件迁移?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1037186/cc3200mod-cc3200mod-to-cc322xmod-cc323xmod-hw-migration

器件型号:CC3200MOD

团队、

-查看 CC31xx/CC322x 布局指南的第1页- SWRU458 似乎是现有的 CC312x/CC322x 设计检查清单 SWRU462文档。
但是、无法在 TI.com 上找到此文档。
背后有什么原因? 我们是否仍然可以提供它? 或者、我们还有其他更新吗?

-客户正在寻找从 CC3200MOD 迁移到 CC323xMOD 的选项(两者都是)?
针对这一点、硬件迁移指南是什么? 迁移是否直接?
例如、2.4GHz 天线设计能否像5GHz 一样保持不变?

提前感谢、

A.