This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200SDK:版本1.5.0中缺少 LogClient.c

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036878/cc3200sdk-logclient-c-missing-in-version-1-5-0

器件型号:CC3200SDK

您好!

你好。 我有一位客户正在使用  CC3200SDK。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我们正在使用 CC3200SDK 1.5.0、我们正在尝试构建 ota.a、但似乎 LogClient.c 缺失。

与1.3.0版本相比、1.5.0版本中缺少 LogClient.c 和 LogClient.h、因此 OTA.A 在1.5.0版本中和1.3.0版本中都需要它们、

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已决定作为库中更改的一部分删除客户端日志。

    客户可以添加它或使用1.3.0版本的 OTA。