This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:共享哪些 SPI 接口?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036386/cc3200-which-spi-interfaces-are-shared

器件型号:CC3200

您好!

在我的项目中、我使用的是 SD 卡和闪存、每个都使用自己的 SPI 接口、SD 使用 SD 卡 SPI 接口、闪存使用的是闪存 SPI 接口、我知道这两个接口都不是共享的、 这意味着我不能同时使用其中一个 SPI 接口、我的问题是、它们中的任何一个都与通用 SPI 共享、我希望能够选择使用 SPI 接口添加传感器或任何其他从器件、 那么、我可以与新器件共享 SD SPI 接口、也可以与新器件共享闪存 SPI、这是不可能的、我需要使用第三个 SPI 接口?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Habib、

    CC3200具有一个常规 SPI 接口和一个 SPI 闪存接口。

    SPI 闪存接口只能用于连接串行闪存器件。

    您可以将传感器 和 SD 读卡器添加到另一个 SPI 接口、并使用芯片选择在从器件之间进行选择。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:
    如果 SPI 接口在 SD 卡和任何其他传感器之间共享、那么为什么 SD 卡具有其自己的配置、例如、在数据表中、我们有这样的配置

    引脚5:G_SPI 时钟

    引脚6:SD 卡数据或 G_SPI MISO

    引脚7:SD 卡时钟或 G_SPI MOSI

    引脚8:SD 卡 cmd 或 G_SPI CS

    在我的配置中、我将引脚62用作 SD 卡的 CS、

    为什么它不仅是 G_SPI。

    如果我使用 SD 卡 SPI 接口、那么我如何使用相同的导线连接其他传感器、该接口是否如下所示:

    SD 卡时钟<=>SPI 时钟(传感器的)

    SD 卡数据<=>SPI MISO (传感器的)

    SD 卡 cmd <=> SPI MOSI (传感器的)

    使用任何可用于传感器 CS 的 GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3200具有单独的 SD 卡接口(请参阅 TRM 第11章)。 它不是通用的 SPI 接口。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、
    因此、SD 卡接口仅适用于 SD 卡(1个或多个插槽)、如果我想使用具有 SPI 接口的传感器、我需要使用其他引脚(MOSI:引脚52、MISO 引脚53、SPI 时钟、引脚45)、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没错。 SD 接口仅专用于 SD 卡。 要连接 SPI 器件、应使用另一个接口。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jan!