This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:关于 WL1837和 WL1835和#39的不同参考设计

Guru**** 2503045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036068/wl1835mod-about-wl1837-and-wl1835-s-different-reference-design

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837WL1835

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我有关于 WL1837和 WL1835的技术问题。

我注意到它们具有不同的参考设计。

在 RF_ANT1端口、WL1837连接到外部电阻器、而 WL1835连接到电容器。

这是由不同的内部电路造成的吗?

如果您使用万用表测量该端口、我们应该得到什么响应?


原因是我们以前使用的是 WL1837、

但我们需要寻找一种替代方案、WL1835似乎是最佳的候选方案。

但是、当我们的工程师验证芯片时、

他发现、使用万用表进行测量时、WL1835上的 RF_ANT1端口短接至 GND。

而 WL1837则不是这种情况。

我们需要确认这是预期的结果、还是我们获得的 WL1835芯片已损坏。

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    您的查询与 此主题类似。  您是否支持 Avnet? 如果您是、请不要发布多个线程。

    BR、