This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200-SDK 与 simplelink-cc32xx-SDK

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1036003/cc3200-cc3200-sdk-vs-simplelink-cc32xx-sdk

器件型号:CC3200

大家好、

我的客户 正在查看我们提供的 SDK 中的更多示例代码、发现 CC3200SDK_1.5.0和更低版本具有更多示例。

Simplelink_cc32xx_sdk_5.xxx 和更低版本的示例较少、用于开发产品。

CC3200SDK 包含 STA 和 mDNS 示例、simplelink_cc32xx_sdk_5.xxx 不包含这些示例代码、我们是否有 simplelink_cc32xx_sdk_xxxxx 的示例代码?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 (CC3x20/35) Simplelink_cc32xx SDK 的构建方式不同。

    Gen2/3 SDK 包含的示例较少 、但每个示例的功能更丰富(尽管删除了 Gen1的一些示例)。  

    具体而言、网络终端演示了 CC3200SDK 中多个应用中使用的功能。

    他可以在 网络终端中引用 MDNS 代码。 与(入门)站代码等效的代码可在网络终端和其他基于 STA 的示例(即几乎所有示例)中找到。  

    他还可以将第1代示例移植到第2代(可在 CC32xx SDK 中找到迁移指南(在 docs/simplelink_mcu_sdk/SimpleLink_Gen1_TO_Gen2_SDK_Migration_Guide.html 下)。

    BR、

    Kobi