This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:仅在生产映像模式下运行

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1035589/cc3220s-only-runs-on-production-image-mode

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我的一个电路板 CC3220S 只能在生产映像模式下运行。 我使用 UNIFLASH 设置为生产模式。 当我设置为开发模式时、程序无法运行、并且运行方式与生产模式不同。  

我无法在生产模式下使用 XDS110调试器。 我需要它正在开发中才能运行。 请提供建议。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在从生产切换到开发时、使用芯片的确切 MAC 地址可以解决问题。

    步骤:

    1.在生产模式二进制文件中启动。 记下 MAC 地址。

    2.在 Uniflash 中、在"原始 MAC 地址"中输入 MAC 地址。

    3.在映像模式下选择开发。

    4.生成图像。

    能够使用 XDS110 JTAG 调试器。

    参考:

    https://www.ti.com/lit/ug/swru469h/swru469h.pdf?ts=1631534153170&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    5.5从打开的工程创建和编程镜像

    在生产模式下、编程前无需连接到器件。

    在开发模式下,应在创建映像之前提供设备的 Mac 地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KIN Wai:

    谢谢。 这可以解决我的问题