请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 您好、团队 CC32、
我的客户有以下问题...
"作为网络测试的一部分、我们发现有些部件发出错误代码109和202。 与此类似、但不像这篇文章中提到的 SPI 总线内容。
您是否知道我们可以从何处着手解决此问题?"
谢谢、Merril
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队 CC32、
我的客户有以下问题...
"作为网络测试的一部分、我们发现有些部件发出错误代码109和202。 与此类似、但不像这篇文章中提到的 SPI 总线内容。
您是否知道我们可以从何处着手解决此问题?"
谢谢、Merril
您好、Kobi、
感谢您的回复。 我们有一个并行运行的 UART- RS485。 但我们并不认为这会导致问题的发生,因为这种情况只发生在少数几个单位。
此外、我们还看到这些 STA 与 AP 断开连接(原因代码= 3)、[WLAN] STA 与 AP 断开连接(原因代码= 208)
因此、为了进行整合、我们看到3、109、202、208
您认为我们可以从这些观察中推断出什么
ALL 表示 (AP)信号丢失。
这些工作站可能远离 AP 或存在推理。
您也可以检查这些器件上的射频。
您是否已经完成了我们的硬件审查流程(https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS)?)