This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:和 CC3235SF。 网络测试遇到错误代码109和202。

Guru**** 2539850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1035121/cc3220sf-and-cc3235sf-network-testing-encounters-error-code-109-and-202

器件型号:CC3220SF

您好、团队 CC32、

我的客户有以下问题...

"作为网络测试的一部分、我们发现有些部件发出错误代码109和202。  与此类似、但不像这篇文章中提到的 SPI 总线内容。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/967948/cc3220sf-cannot-provision-and-reason-code-109-202-disconnect-when-using-spi-bus

 您是否知道我们可以从何处着手解决此问题?"

 

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如原始线程中所述、这些错误是由信号丢失引起的、信号丢失可能是由基站超出 AP 范围造成的、问题是射频设计和/或其他干扰。  

     他们在什么情况下会看到这种情况? 与连接并行运行的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的回复。 我们有一个并行运行的 UART- RS485。 但我们并不认为这会导致问题的发生,因为这种情况只发生在少数几个单位。

    此外、我们还看到这些 STA 与 AP 断开连接(原因代码= 3)、[WLAN] STA 与 AP 断开连接(原因代码= 208)

    因此、为了进行整合、我们看到3、109、202、208

    您认为我们可以从这些观察中推断出什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALL 表示 (AP)信号丢失。

    这些工作站可能远离 AP 或存在推理。

    您也可以检查这些器件上的射频。

    您是否已经完成了我们的硬件审查流程(https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS)?)