This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:将二进制映像作为文件系统的一部分添加到 WiFi 构建的映像中

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1034213/cc3220s-add-a-binary-image-as-part-of-filesystem-into-wifi-built-image

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件:SysConfigUNIFLASH

您好!

如何将二进制映像作为文件系统的一部分添加到 WiFi 构建的映像中? 如何从 CCS 中执行该操作、如何验证它是否打包在构建映像中? 如何查看文件的存储位置?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzanne、

    您可以将任何文件类型添加为用户文件。 您可以使用 SysConfig ImageCreator 通过 CCS 进行添加、请参阅 SysConfig ImageCreator 基础知识实验室的用户文件部分。

    要查看文件系统、器件必须处于开发模式。 您可以使用 ImageCreator 调试工具 或 UniFlash ImageCreator

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您提供的信息、我使用 UNIFLASH 映像创建器将文件添加到用户文件下、并使用 sl_FsOpen 将其打开。 谢谢