This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:关于 CC3235模块 LaunchPad 的 MSP432E401

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1034777/launchcc3235mod-about-msp432e401-of-cc3235-module-launchpad

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

你好。

如果您查看以下文档、您将在基本架构中看到"主机应用程序"。
(请参阅 www.ti.com/.../swru534)

此主机应用程序是否与 CC3235模块 LaunchPad 中实现的 MSP432E401类似?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      CC3235mod Launchpad 中没有 MSP432E401主机。

    主机可以是任何外部主机(通过 UART 连接到 CC3235MOD 以发送 AT 命令)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回复。

    见以下文档中的2.2.4。
    www.ti.com/.../swru548b.pdf

    MSP432E401从 PC 接收 AT 命令、并通过 UART 将其发送到 CC3235MOD。
    这可以称为主机应用程序、不能吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 MSP432 不是主机、仅在主机(通常为 PC)使用 USB 时用于 COM 端口仿真。

    通常(在运行模式下)、外部主机(Launchpad 外部)将直接通过外部 UART 进行连接(即不通过 USB 进行连接、因此无需 MSP432)。