This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:发送格式化外部闪存的格式化命令

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3130, CC3100, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1032910/cc3130-sending-a-format-command-for-formatting-the-external-flash

器件型号:CC3130
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3135CC3120

你(们)好

我已成功通过 UART 向 CC3130发出中断信号。

之后、我可以获取版本并开始对外部闪存进行编程。

但是、根据其他规范、文档 swra658.pdf 第16章应该可以格式化外部闪存、但是当我尝试此操作时、我总是会从 TI 获得一个否定应答。

您有什么想法吗?

我们使用 Winbond:W25Q16JVUXIQ (16 MB 闪存)。 发送命令:

0x00、0x17、0x3C、0x28、0x00、0x00、0x02、0x00、0x00、0x10、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、

0x00、0x00、0x02

我还尝试过其他格式命令、但每次都要 NACK。

BR

Jørgen 总线