This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:文件系统和 OTA 更新

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1035379/cc3220s-file-system-and-ota-updates

器件型号:CC3220S

你好

我想知道在 OTA 更新过程中如何更改文件分配表?

例如、如果 在初始刷写期间出现 mcuimg.bin、file1、file2和 file3、并且器件接收到 OTA tar 中包含 mcuimg.bin、file3和新 file4的更新。  OTA 更新期间、file1和 file2会发生什么情况?  它们是否可以被文件4覆盖、或者在 OTA 更新后是否仍在分配表中定义?

根据我的理解、file1和 file2将单独保留、file3将被覆盖、而 file4将被添加。 是这样吗?

提前感谢、致以诚挚的问候、

线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linus:

    是的、您的假设是正确的。

    1月