This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:代替 CC3220MODASF

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1034283/cc3235modasf-drop-in-replacement-for-the-cc3220modasf

器件型号:CC3235MODASF

‘d当前的设计是使用 CC3220MODASF 模块,我正在检查我们是否可以对 CC3235MODASF 进行“输入”操作。  除了引脚25、26和29外、其他一切看起来都一样。  对于 CC3235MODASF、这些是接地引脚。  对于 CC3220MODASF、我们的设计中没有连接(引脚29作为 NC;引脚25-26是模拟输出、是 NC)。  CC3235MODASF 是否可以将引脚25、25、29设置为无连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pamela:

    我将对此进行研究、并很快返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pamela:

    根据 DS 中的建议、由于这是器件的验证方式、引脚25、26和29应进行 GNDed。

    BR、