This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:更新 WL18XX-BT-SP 后、无法在 wl1835mod 处打开蓝牙

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: WL18XX-BT-SP, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1034802/wl1835mod-unable-to-power-on-bluetooth-at-wl1835mod-after-update-of-wl18xx-bt-sp

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL18XX-BT-SP

您好论坛、

更新 WL18XX-BT-SP -用于 WL18xx 的蓝牙服务包后、wl1835mod 出现问题
版本:v4.7
发布日期:2021年5月20日

我无法使用此版本打开蓝牙。
我使用 TI 提供的 LinuxDEVM 工具进行了试用、并得到错误消息:
DEVM>SetDevicePower 1.

echo 0 >/sys/class/gpio/gpio63/value
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio63/value
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio63/value
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio63/value
BT COMM 端口(/dev/ttyO2):2.
将 HCI 波特率更改为3000000
状态:执行 BTS 脚本/lib/firmware/TIInit_11.8.32.bts.
状态:BTS 脚本成功执行。
DEVM_PowerOnDevice()故障:-4,未知错误。
功能错误。
DEVM>

此致