This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:相同的 SSID 多 AP、Wi-Fi 连接策略

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1035103/cc3235sf-same-ssid-multiple-ap-wi-fi-connection-strategy

器件型号:CC3235SF

您好!

我们正在评估将 CC3235SF 用于新产品、我对该芯片在有多个具有相同 SSID 的 AP 时如何选择和连接到 AP 有几个疑问:

1.有时我们发现客户安装了多个具有相同 SSID 的 AP (一个频率或双频段)、以更好地覆盖楼宇区域。 如果 CC3235SF 配置有此 SSID Wi-Fi 配置文件、它将连接哪个 AP:随机连接还是连接到具有最强 Wi-Fi 信号(最高 RSSI)的 AP?  

2.我们能否使用 BSSID 来指定应连接 CC3235SF 的 AP?

2.如果网络是2.4GHz / 5GHz 双频段、但两种频率都生成具有相同 SSID 的 Wi-Fi 网络:我们能否配置 CC3235SF 以首选方式连接到2.4GHz 网络? 还是由 IC CC3235SF 决定 AP 连接(随机或根据 RSSI)?

谢谢、此致、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有最强 RSSI 的那个

    2.是的  

    3.您可以扫描并获取找到的 AP 列表,然后使用 BSSID 连接到所需的 AP。 否则、如果您尝试使用 SSID 进行连接- CC3235将根据 RSSI 和其他参数进行决定(请参阅 https://www.ti.com/lit/swru455)。

    您还可以控制扫描参数、例如禁用5G 信道并尝试在2.4频带上进行连接。 如果失败-添加5G 信道并重试。

    BR、

    Kobi