This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD HTTP POST 块

Guru**** 2639725 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100SDK, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1034259/cc3100mod-cc3100mod-http-post-chunked

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3235SF

大家好。

我使用 CC3100MOD 通过 Simplelink HTTP 协议在远程服务器上发布10 MB 数据。

是否可以使用 HTTP 块模式发布数据?

现在、我将在小型 http 帖子中对整个数据包进行碎片整理。 但它需要很长时间!!!

有人有什么想法吗?

谢谢。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    遗憾 的是、CC3100SDK 不支持 HTTP 分块模式、并且没有计划在将来加入该模式。 但是 、CC32XXSDK 包括 HTTP 分块模式。 如果您希望在 CC3100MOD 上实现此功能、可以查看位于 source/ti/net/http/中 httpclient.c 中的 sendRequest()以供参考。

    此致、

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好雅各。

    感谢您的回复。

    我们正在从事两个项目:较早的项目采用 CC3100MOD、最近的项目采用 CC3235SF。

    在 CC3235SF 项目中、我将使用块 http。 我问自己 CC3100MOD 是否具有相同的功能。

    你解决了我的疑问。

    非常感谢。

    此致、

    Tom