This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:适用于 CC3220S 的简单链路音频插件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1034603/cc3220s-launchxl-simple-link-audio-plugin-for-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

你好

我正在尝试找到一种下载适用于 CC3220的简单链接音频插件 dev.ti.com 的方法。 我的路径是 Software -> SimpleLinkSDK Plugin -> SimpleLink Audio Plugin 3.30.00.06-> Examples->Development Tools->CC3220SF Launchpad -> Audio->WifiAudio->TI-RTOS->CCS Compiler

但是、当我进入插件时、我唯一得到的选项是"Import to CCS Cloud IDE"。  

单击此链接后、它不会在云 IDE 中打开。似乎某些链接已断开。 有人能帮我忙吗? 是否有方法将示例项目下载到我的 CCS IDE。  

谢谢

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    在 dev.ti.com 上、将鼠标悬停在顶层"SimpleLink 音频插件- 3.30.00.06"上、您应该会在右侧看到一个看起来像三个点的菜单图标。 这里有一个下载选项。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!