This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:企业 WLAN 连接的证书过期问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1034508/launchxl-cc3235sf-certificate-expired-issue-with-enterprise-wlan-connection

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

您好!

我正在尝试连接到我的企业 WiFi。

我已将 WiFi 网络的根 CA (通过窥探 PC 的连接 TCP 流量)以 PEM 格式作为 ca.der 放置在 sys/cert/目录中。

我断开连接的原因是210"证书已过期"。

我有什么问题吗?

Chris Barratt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能之前没有更新系统/NWP 时间(可以使用下面的命令进行检查、或使用 sl_DeviceSet 设置日期)、或者服务器的证书时间已过期。

    SlDateTime_t dateTime = {0};
    _i16 configLen = sizeof(SlDateTime_t);
    _i8 configOpt = SL_DEVICE_GENERAL_DATE_TIME;
    sl_DeviceGet(SL_DEVICE_GENERAL,&configOpt, &configLen,(_u8 *)(&dateTime));