This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:CC3235与外部 CPU 之间的连接(AM3325)

Guru**** 2383340 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1034314/cc3235mods-connection-between-cc3235-and-external-cpu-am3325

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件:AM3352

你好。

CC3235有两条 UART 线。
一个用于虚拟 COM 端口、但我想使用另一个 UART 连接到外部 CPU (AM3352)。
这是可能的、对吧?

在这种情况下、我可以参考 AM3352和 CC3235 (应用处理器)的任何参考材料或示例软件吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC3235上、您可以参考启用此类接口的 ATCMD 示例。

    主机端没有代码。 基本上、在 AM3352 (或任何其他外部主机)上、您应该打开 UART 并发送/接收 AT 命令(请 参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swru534)。

    对于简单 的测试用例、可通过命令行或运行简单脚本(连接到 AM335x 时)来完成此操作。

    BR、

    Kobi