This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:Dropbox 中的 CC3220SF 更新存在问题

Guru**** 2520180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1033511/cc3220sf-launchxl-problems-with-cc3220sf-update-from-dropbox

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3235SF

您好!

我使用 CC3220SF 和基于云 OTA 示例的程序。 CCS 版本为10.4.0、SDK 版本为5.20。 我使用 Dropbox 作为 云。

我更改了 otauser.h 中的定义并将此证书添加到我的 CCS 工程中的 userFiles 中。

#define OTA_SERVER_ROOT_CA_CERT            " digcert_high_assurance_ca.der"

#define OTA_content_Server_ROOT_CA_CERT" digcert_global_root_ca.der"

但更新仍然不起作用。

OtaRunStep:警告 Ota_run、Status=20004、继续进行下一次 OTA 重试
OtaRunStep:Ota_run -21003的致命错误!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!