This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:性能问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1034027/cc3235modasf-performance-questions

器件型号:CC3235MODASF

您好!

客户有以下性能问题:

-通过与建立一对一连接(kbps)
 有效载荷大小为1字节
 有效载荷大小为4字节
 有效载荷大小为16字节
 有效载荷大小为32字节
-与的一对一连接中的传输时间(单位:微秒)
 有效载荷大小为1字节
 有效载荷大小为4字节
 有效载荷大小为16字节
-最大有效载荷大小(字节) 有效载荷大小32字节
-最大数据速率所需的 MCU SPI/UART 波特率
-星形连接范围(英尺)
-网络恢复时间-断电(毫秒)
-网络恢复时间-超出范围(毫秒)
-实施的安全功能

此致、Holger