This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:错误-1170 @ 0x0

Guru**** 2505145 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, CC3235S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1033024/cc3235mods-error--1170-0x0

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件:LAUNCHCC3235MODCC3235SSysConfig

Bonjour、  

彻底测试 LaunchCC3235MOD 开发板后、我们制作了定制板。 我们当前正在尝试对模块进行编程,但没有成功,出现错误:  

CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.4.0.00129)  

请注意:

-我们尝试将 TCLK 的速度降低到最大值,但没有成功

-JTAG 通过测试已在 code composer studio 中成功完成

 

原理图:  

其中:  

R27/R40/R44/R26/R35/R23:未连接  

R31 = 100K

调试探针:  

我们使用"LAUCHCC3235MOD"开发板上的 JTAG 输出来对模块进行编程。  

软:  

在尝试我们的计划之前、我们尝试  在 Resource Explorer 中使用 CC3235S LauchPad"empty"项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    所有器件均以生产模式发货(而 LaunchPad 则以开发模式发货)。 在连接 JTAG 之前、必须有一个刷写到模块中的开发映像。 有关 更多详细信息、请参阅 SysConfig ImageCreator 基础知识。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、  

    我无法对"空"映像进行编程、我收到以下消息:  

    INFO:ROOT:FTDI 未检测到、正在尝试 XDS
    info:slbootloader.slbootloader:连接到设备
    INFO:slbootloader.slbootloader:关闭电源
    INFO:slbootloader.slbootloader:设置中断信号
    INFO:slbootloader.slbootloader:加电
    回溯(最近一次调用最后一次):
    文件" "、5262行、输入
    文件" ",第5258行,在 main 中
    文件" ",第5228行,位于 cmdline 中
    文件" "、第4653行、位于 COMMAND_SysConfig_CREATE 中
    文件" "、第2498行、位于 create_image_from _sysconfig 中
    文件" "、第1567行、在 connect_device 中
    文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第409行,位于 connect_on_reset 中
    文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第271行,在_welse_ack 中
    文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第302行,在_read_data 中
    slbootloader.slbootloader.BootLoaderError:
    错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、读取数据超时
    SLImageCreator 返回-1
    Appuyez sur une Touche pour continuer...

    您知道这种情况的来源吗?

    您是否知道"容量"是指什么? 我们为什么可以选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    您的 SOP 引脚是如何配置的? 是否已连接 UART 和复位引脚?

    ImageCreator 工具对于模块和 IC 是相同的。 由于 IC 需要提供外部串行闪存、因此客户可以选择容量。 这与模块无关。

    此致、

    Sarah